This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC191:关于零件的内部结构

Guru**** 2788175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704497/sn74hc191-on-the-internal-structure-of-parts

器件型号:SN74HC191

您好、请告诉我。

以下4个引脚的内部结构是否上拉?
还是下拉?

此外、每个引脚的响应速度是多少?

1.QA~QD 输出引脚

2.CLK

3./负载

4./CTEN

此致、

O安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Osote-San、
    上拉和下拉不是 CMOS 器件的架构类型。 有三种常见的输出类型:推挽、开漏和三态。 有两种常见的输入类型:标准 CMOS、施密特触发

    SN74HC191具有平衡的推挽输出(如电气特性表中的 IOL 值所示- IOH =-5.2mA、IOL = 5.2mA)。 所有输出引脚都是如此、包括 QA~QD。

    SN74HC191具有标准 CMOS 输入、如建议运行条件表中列出的 VIH 和 VIL 所示。 所有输入引脚都是如此、包括 CLK、/LOAD 和/CTEN。

    数据表上的时序要求中描述了器件的响应时间。 例如、如果您需要知道输入从 CLK 引脚变为输出的时间(Vcc = 5V、TA = 25C)、可在数据表的第8页上找到传播延迟(典型值)为31ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我错过了数据表中的速度参数。
    我解决了,谢谢。

    O安全