This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:最大总输出电流规格?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT541B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704615/sn74abt541b-max-total-output-current-spec

器件型号:SN74ABT541B

大家好、团队、

SN74ABT541B IO (低电平状态下流入任何输出的电流)最大值为128mA、如 DS 第3页所示。

请问8通道缓冲器是否有总电流最大规格? 总电流流经 VCC 或接地路径。

谢谢你。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在绝对最大额定值或接近绝对最大额定值运行器件通常是一种不好的主意。 我建议遵循建议的工作条件、这将使每通道的最大电流为64mA、或总共电流为640mA。

    请注意、该器件的额定闩锁电流仅为500mA、因此我建议保持低于该值。

    此外、这种功率量会导致器件温度显著升高(可能为60C 或更高)。 确保设计中存在热耗散因数。 最高结温为150°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢您的帮助!

    此致、