This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:询问 SN74AUP1G97DCKR 一些参数、Θjc Ω 或 Ψjt Ω 以及 PD。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704723/sn74aup1g97-ask-sn74aup1g97dckr-some-parameters-jc-or-jt-and-pd

器件型号:SN74AUP1G97

尊敬的团队:

 我们的客户询问 了 SN74AUP1G97DCKR 一些参数、Θjc 或 Ψjt 和 PD。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这里列出了您要求的热参数。

    我们没有最大功率耗散 PD、因为它取决于器件的用例。

    但是、如果您想针对您的情况计算 PD、我将得到下面列出的公式。

    如果您有任何其他问题或需要任何其他参数、请告诉我。

    谢谢!

    -Karan