This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74消耗过高

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74, SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704569/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74-consumption-too-high

器件型号:SN74LVC2G74
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G74

大家好、  

试图为 TC7W74FU 找到功耗最大值为25°C 的兼容器件、Icc 为2uA

我们尝试建议使用 SN74LVC2G74、但 DS 最大功耗为10uA。

TI 是否具有类似的低功耗器件? 或者25摄氏度时、我们的最大值是多少?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    常见的情况是典型 ICC 低于1uA、但我只能保证数据表中的内容。

    您可以看一下 SN74AUP1G74 --它与 SN74LVC2G74引脚对引脚兼容,但它的电压范围不同。 它将支持0.8至3.6V 的电压、最大 ICC 为0.5uA。