This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC163:在2048个计数复位后、MSB 切换

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717573/sn74hc163-msb-toggles-after-2048-count-reset

器件型号:SN74HC163

我正在使用其中三个计数器、这些计数器的时钟来自每转提供2048个脉冲的编码器。 即使在正确的时间发生 CLR 脉冲、第十二位(MSB)也会继续计数而不会复位。 在过去、第12位保持低电平。 现在、它在一个额外时钟脉冲时保持高电平、然后与其余位复位。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    欢迎使用 e2e。 我已通知工程师对此进行研究。
    如果您可以放大到上升沿和下降沿的范围、并提供应用的原理图、这将对我们有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我包括最初发送的信号捕获的波峰。 星期一、我回到实验室、可以更好地捕获您要求的 Q11和 Q12信号的前沿和后沿、而不是仅仅烧毁原始信号。 我还包括原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是对最后两个计数器级的前沿和后沿的更仔细测量。 谢谢、Jack

    Q11前沿

    Q11后缘

    Q12前沿

    Q12后缘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您提供原理图和放大的示波器截图。 我需要查看示波器屏幕截图中包含的 CLR 脉冲、以便查看您看到的问题。 此外、您是否尝试过进行 A-B-A 交换? 这样做是一个好主意、因为您说过这个确切的电路过去一直在工作、只是为了查看它是否不是器件的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    以下是 CLR'和 Q11 + CLR'和 Q12的捕获。 我在尝试弄清发生了什么时捕获了这些内容。 希望这是您需要的。 我是生活在阿尔伯克基的新墨西哥州考古研究办公室的志愿者。 我  每周去美洲国家组织大约两次、因此可能需要一天或两天时间才能获得所需的任何数据。

    我不确定 A-B-A 交换的含义。 编码器输出的 A 和 B 脉冲是正交脉冲、您是否指时钟脉冲? 我通常总是使用 A Clk、因此这可能不是问题。 不过、我下次可以尝试一下、并告诉您。

    感谢您的咨询。

    插孔

    以下是 CLK'和 Q 脉冲:

    CLR'和 Q11


    CLK'和 Q12


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应始终为 CLR'。 我在某些地方说 CLK'不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    通过 A-B-A 交换、我的意思是将已知工作正常的器件与无法正常工作的器件进行交换、以查看是否解决了问题。 这表明该器件存在问题。 但是、从最近的两个示波器截图中、我看到 CLR 上的输出变为低电平。 这不是你想要的吗?

    此外、无需担心获取数据所需的时间、我正在跟踪此主题、因此每当您答复时、我都会看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    谢谢。 IC 已焊接、因此很难进行交换、但可以进行交换。 但是、问题是编码器为轴的每转产生2048个脉冲。 我正在使用三个4位计数器来对脉冲进行计数、以便可以为频率解调器生成同步脉冲。 Q5是使用的同步脉冲。 但是、似乎计数器的整个级联都应该正常工作、以确保 Q5和整个链是同步的。 这意味着最后一个计数器会变为1110、然后与所有其他计数器同步重置为0000。 因此计数器显示:1111 1111 1110 (右侧 MSB)。 在下一个脉冲 CLR'时、将计数器重置为0000 0000 0000。 相反、计数器在2048th 位(计数为2047)加1而不是全部为零时显示1111 1111 1111。 这意味着 Q12在应该被复位时、即使该计数器的 CR'存在也是如此。

    希望我已经清楚地说明了这一点、以便您诊断问题。  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    A-B-A 交换将确定其中一个计数器是否正常工作。 正如您所说的"过去、第12位保持低电平"、这表明这是一个新的事件。 如果电路未从该点进行修改、则可能会发生这种情况。 但是、我获得了两个示波器快照、其中有两个不同的输出、显示它们在 CLR 变为低电平时变为低电平、这看起来是正常的。 另一件事是、在下一个时钟周期、1111 1111 1110 (右侧 MSB)变为1111 1111 1111 1111 1111。 除非您在右侧表示 LSB、否则不应出现这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、您是对的、我反向得到 MSB/LSB。 我将在周一到实验室、并将电路板带回去更换第三个计数器。 我认为您是对的、唯一了解的方法是将其移出。 如果我仅使用 Q5、则第五级作为同步脉冲在后续阶段、Q 6-12不会影响 Q5是否同步(假设所有之前的阶段都在工作、 在我更改 IC 后、我将告诉您相关信息所在的位置、必要时从那里继续。

    感谢你的帮助。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是否能够进行交换? 我无法真正帮助您调试整个系统。 我主要负责确保计数器按预期运行。 在这种情况下、如果在清零时它没有输出低电平、则会出现问题。 不过、所提供的示波器截图显示了迄今为止的正确操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦  

    我以为我有备用 IC、但没有订购、他们今天就到了。 将于本周末安装、并于星期二返回实验室进行测试。 我意识到您不是在查看整个系统。 系统其余部分所需的触发电平需要为 LVCMOS (3.3V)电平、并且通过读取这些计数器、可以满足该要求。 我发送的示波器截图有望显示正确的电平和上升/下降时间。 但是、我的担心不是最后一级 Q12不会变为低电平、而是在应该复位时保持计数、并且根本不进行计数、因为一个完整周期是每转2048个脉冲。 一次、Q12将始终保持低电平、因为整个序列的脉冲不足以要求 Q11以外的计数。 因此、正如在其中一个捕获中、您可以看到 Q12计数何时应该计数。 如果故障是最后一个 IC、则计数器应返回到正确运行状态、而 Q12永远不会变为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、
    我只是想告诉你,迪伦将在下周晚些时候结束办公。

    在迪伦回来之前、我可以在必要时提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一级 Q12仍会切换、即使它不应在2048个脉冲后计数器复位时也是如此。 以下是示波器捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是否能够进行交换? 它是否修复了系统、还是仍然给您带来了麻烦?