This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RoHS (EU) 2015/863?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722360/rohs-eu-2015-863

您好,

请确认 所有目录 中的 TI 绿色环保器件是否符合 RoHS 2015/863标准、但没有任何豁免?

此致

PRADUMAN Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PRADUMAN、  

     您可以在质量手册部分中阅读有关 TI RoHS 状态的信息: https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-free.html 。  您可以在此页面上看到、所有器件均符合 RoHS 标准、并具有一些 EU 豁免。  对于您在设计中使用的每个器件、每个产品文件夹页面上都提供了 RoHS 和其他质量信息。  

    希望这能满足您的查询。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    回答前接受小教育。  参考的 EU RoHS 指令(EU) 2015/863将受限物质列表从6更新为10。  4种新物质都属于三酸盐类。  该指令于2015年发布、但直到2019年7月才生效。  尽管如此、TI 已经对其产品进行了评估、并且一般不使用邻苯二甲酸盐、更不用说这一较新版本的 EU RoHS 中列出的4种特定邻苯二甲酸盐了。  列为 RoHS =是或 RoHS =豁免的 TI 产品完全符合新的邻苯二甲酸盐限制。  TI 列为"绿色环保"的产品也完全符合要求。  TI 在 www.ti.com/ecoinfo 上发表了包含 此信息的声明