This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723746/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G126

尊敬的先生:

我是否可以对"在  100MHz、3.3V 至1.8V 时钟条件 应用中、您是否有任何可用于快插兼容 SN74LVC1G126DCKR 的推荐产品?"

到目前为止、我们使用的方法如下:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TAlex:
    SN74LVC1G126可在100MHz 下运行。 我无法真正判断上面的文本原理图是什么情况。 您能否在更传统的原理图中重新绘制?

    还可以查看您的波形(输入和输出)的示波器截图、以帮助确定任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    但是、很抱歉 让您感到困惑。

    因为、我们的问题不是"SN74LVC1G126DCKR 能否在 100MHz、 3.3V 至1.8V 时钟条件 应用上工作(应用)?"

    ( 在问题中更改另一个单词1)我们的问题是"TI 有任何其他推荐产品可供替代(直接兼容将更好) SN74LVC1G126DCKR?"

    ( 更改问题的另一个字2)我们的问题是"我们找到了 SN74LVC1G126DCKR 的第二个。 来源, 您是否有任何建议?” [SN74LVC1G126DCKR 是主源]

    谢谢

    "原始应用条件如下 :(SN74LVC1G126DCKR 输入 时钟100MHz、3.3V 至1.8V 条件 应用)

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TAlex:
    SN74LVC1G126DCKR 在全球多个制造工厂为德州仪器生产。 它已经是内部多源代码。 如果您选择通过我们的竞争对手之一实现多源代码、您可以... 但我不能推荐竞争对手的器件。

    如果您询问我们是否制造了与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同的2个器件-答案是否定的 我们为什么要这样做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    是的、大概 "如果 TI 制造的2个器件与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同"

    但是、我们的问题将另一个词改成了"SN74LVC1G126是具有三态输出的单路总线缓冲器闸、TI 的产品 与 SN74LVC1G126DCKR 和 具有三态输出的两路总线缓冲器闸完全相同 、或与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同...具有三态输出的总线缓冲器闸"。 推荐吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    是的、大概 "如果 TI 制造的2个器件与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同"

    但是、我们的问题将另一个词改成了"SN74LVC1G126 是具有三态输出的单路总线缓冲器闸、TI 的产品 与 SN74LVC1G126DCKR 和 具有三态输出的两路总线缓冲器闸完全相同 、或与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同...具有三态输出的总线缓冲器闸"。 推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您对我们的问题是否有任何更新 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有要更新的内容。 我们不会制造另一个"与 SN74LVC1G126DCKR 完全相同"的器件

    我们制造了许多不同的缓冲器、在许多不同的逻辑系列中使用了126个功能、在 LVC 系列中使用了许多不同的功能(AND、NAND 或 NOR 等)。 很抱歉、我不能提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。
    我是否可以再次确认您的意思 SN74LVC2G126不能替代 SN74LVC1G126DCKR?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TAlex:
    SN74LVC2G126是 SN74LVC1G126的双通道版本(单通道)。 它们的引脚数不同、并且不会在同一封装中。

    SN74LVC2G126可被用在与 SN74LVC1G126相同的应用中、但是并不"完全一样"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    谢谢