This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:电平转换问题

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722198/txs0108e-level-translation-problem

器件型号:TXS0108E

您好!

我们在 TXS0108ERGYR IC 中遇到电平转换问题。 我们正在为其中一个 B 通道引脚(B1)提供逻辑1 (+3.3V)、我们应该在相应的 A 通道引脚(A1)上获得逻辑1 (+1.8V)、但无法获得它。 所附图片与我们的应用相同。  

请告诉我们是否需要 进行任何其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在相应的 A 通道引脚(A1)上获得逻辑0 (0V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamesh、
    您能否提供输入和输出信号的示波器快照?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    感谢 你的答复。 请找到所附的示波器照片图像。 示波器快照/图像的名称根据测量的通道而命名。

    此致、

    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    我们还观察到以下情况:

    1) 1)当我们从函数/信号发生器在引脚 B7上提供时钟信号时、我们观察到 CRO 上的波形下方。  引脚 A7上的相应输出也显示在下面。 在此测量期间、上拉电阻器 R103安装在引脚 A7上的 MMC2_CLK 信号上。

    电平转换器引脚 B7:

    电平转换器引脚 A7上的信号:



    2) 2) 当我们从函数/信号发生器在引脚 B7上提供时钟信号时、我们观察到 CRO 上的波形下方。  引脚 A7上的相应输出也显示在下面。 在此测量期间、引脚 A7上的 MMC2_CLK 信号上未安装上拉电阻器 R103。

    电平转换器引脚 B7:

    电平转换器引脚 A7上的信号:


    此外、我们还在尝试了解  当未 安装上拉电阻器 R103时、在引脚 A7上的 MMC2_CLK 信号上观察到的方波电平为何从参考平面下降(如上所示)。

    请尽快告知我们。 希望以上内容将帮助您了解该场景、并相应地提供所需的支持。

    此致、

    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kamesh、

    1) 1)为什么 TXS0108的输入不是直流失调电压? 我看到输入信号的摆幅大约为零。 应更正输入。
    2) 2)此处所示的 TXS0108器件在外部具有上拉和下拉电阻器。 请删除这些内容。 TXS 器件具有内部上拉电阻、足以运行。
    3) 3) TXS 器件 OE 默认通过下拉电阻器连接到 GND、但 OE 为高电平有效使能引脚。 WL_BT_OE 引脚的状态是什么?

    原理图中有2个 TXS0108器件。 这两个问题都出现了、还是仅在 U9或 U10上出现了问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas 先生、您好!

    感谢你的答复。  

    1) 1)为什么 TXS0108的输入不是直流失调电压? 我看到输入信号的摆幅大约为零。 应更正输入。

      好的、我将在函数发生器的信号中添加一些偏移。 但为什么需要添加直流偏移? 这将不允许将方波移动到输出上的基准之下。右?

    2) 2)此处所示的 TXS0108器件在外部具有上拉和下拉电阻器。 请删除这些内容。 TXS 器件具有内部上拉电阻、足以运行。

      实际上、我们遵循了 BeagleBone Black 无线设计、并与我们一起使用了该板。 在该板中、即使与上拉和下拉电阻器配合使用、电平转换器也能完美工作。 下面是链接     请参考以下内容:

       

    3) 3) TXS 器件 OE 默认通过下拉电阻器连接到 GND、但 OE 为高电平有效使能引脚。 WL_BT_OE 引脚的状态是什么?

      我们通过将 OE 拉高来使能 OE、但我们仍无法获得结果。

    原理图中有2个 TXS0108器件。 这两个问题都出现了、还是仅在 U9或 U10上出现了问题?

      这两个问题都存在。

    此致、

    Kamesh Lakhwani

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamesh、

    没有直流偏移的信号实际上违反了器件的绝对最大值条件、该条件规定输入端口不应低于-0.5V。

    请在下面的此处查看有关上拉和下拉电阻器影响的应用手册:
    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    与内部电阻器并联的强上拉电阻器将影响 VOH 和 vol。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们移除了信号 WL_EN 上的下拉电阻器、但仍然无法转换电平。

    此致

    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamesh、

    很抱歉、我不清楚下拉电阻器。 TXS 器件 IO 端口上的电阻器需要移除。
    OE 可能具有需要由 WL_EN 信号过驱动的下拉电阻。
    您是否添加了偏移、以便信号在低电平时处于 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我是说我们移除了 WL_EN_1V8信号上的下拉电阻器 R87、因为芯片上已经存在内部上拉和下拉电阻器。 OE 保持高电平并启用芯片。 但是、即使 WL_EN 具有直流3.3V 电平、我们仍无法在 WL_EN_1V8线路上获得1.8V 电平。

    此致

    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamesh、

    一旦您将直流偏移添加到输入信号、请告诉我。
    也请发送范围热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    WL_EN 上的信号为+3.3V 电平的直流(逻辑1)。 它不是方波。 该信号直接是处理器的输出。 抱歉,您是否想说我们应该向该信号添加偏移? 如何操作?
    我们可以做一件事情。。我们禁用处理器输出或在此信号上放置逻辑0。 从外部源施加+3.3V (逻辑1)电压并观察输出。 此外、我们之前已经完成了此练习、但无法从+1.8V 电平的电平转换器获取输出。

    如果我错了、请改正。 感谢您的友好支持。

    此致、
    Kamesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamesh、

    我不知道这种情况、因为您之前提供的所有讨论和范围都有一个没有任何直流偏移的方波。
    TXS 器件默认将 IO 端口设置为相应的 Vcc 电压电平、因此3.3V 输入应在相应的 IO 端口上设置1.8V 电平。
    为了隔离导致此行为的原因、请尝试将器件与 LV1T126和其他 TXS 隔离、以查看电平是否发生变化;请记住将 OE 连接到 Vcca 以启用它。
    更改后、将其连接回系统、以查看设备是否再次出现问题。 如果问题再次出现、则可能无法正确确认 OE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉、我无法向您充分解释这种情况。  

    我们执行了如下一项练习:

    1) 1)目前、我们在主板上使用 TXS0108E 的 VQFN 封装( 我们为应用制作的实际定制硬件)。 我们在 另一个电路板上安装了 TXS0108E 的 TSSOP 封装
    2) 2)在主板上、我们卸载/除色了 IC U9 (原理图中的参考设计)
    3)在主板上、我们 使用+3.3V 电源将通道 B1 (WL_EN) PCB 焊盘短接、以便在此 PCB 焊盘上获得逻辑1
    4) 4)从主板上的通道 B1 (PCB 焊盘)取走线 、并将其焊接到另一板上 TSSOP 封装的通道 B1上
    5) 5)从主板上的通道 A1 (PCB 焊盘)取走线、并 将其焊接到另一个板上 TSSOP 封装的通道 A1上
    6) 6)此外、我们还提供了来自主板的+3.3V、+1.8V 电源和 GND 连接

    我们观察到该电平在 TSSOP 封装上被转换。 也就是说、对于通道 B1上的逻辑1 (+3.3V)、我们将在通道 A1上获得逻辑1 (+1.8V)。  

    已附加显示上述说明的图像。

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    这里的问题是什么?

    谢谢、此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    TXS0108在一个电路板上工作、但不在主电路板上工作、这一事实表明器件正常工作、按预期工作、没有问题。 这也可能表明需要检查主板是否存在可能的缺陷。

    系统 GND 和器件 GND 在主板上是否处于相同的电平? 主板上是否有任何东西正在加载输出、从而无法保持1.8V 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 是的、 系统 GND 和器件 GND 在主板上处于相同的电平。 我们正在考虑在全新的裸板上焊接新的电平转换器 IC。

    此致、
    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamesh、

    请告诉我新电路板上的新器件是如何工作的。