主题中讨论的其他器件: TAS5754M、 SN74AVC4T774
我的客户正在使用 txb0304、其一侧为1.8V 和3.3V、但不起作用。 无漏极开路、但推挽逻辑。 电平 kΩ 器的唯一工作方式是在输出端使用一根电缆形式的10k Ω 下拉电阻。 您能帮助解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户正在使用 txb0304、其一侧为1.8V 和3.3V、但不起作用。 无漏极开路、但推挽逻辑。 电平 kΩ 器的唯一工作方式是在输出端使用一根电缆形式的10k Ω 下拉电阻。 您能帮助解决这个问题吗?
请参阅下面的原理图。 它在电路板上的两个位置使用、在这两种情况下都有问题。
案例1:从 Qualcomm Snapdragon 到 TI TAS5754M 的 I2S 信号电平转换器。 Snapdragon 有1.8V 的良好时钟信号、但输出端没有信号朝向 TAS5754M。
案例#2:
左侧连接一个连接器、该连接器具有一根短电缆连接到使用3.3V CMOS 逻辑的电路板。 右侧直接连接到相同的 Qualcomm Snapdragon 引脚。
在一个 kΩ 中、在 B1上添加一个10k Ω 下拉电阻有助于解决在3.3V 高电平和1.8V 低电平之间改变 A1上信号的问题。 添加下拉电阻后、低电平为0V、信号读取正确。 无法在另一个具有不同电缆的电路板上重现。
尊敬的迪伦:
感谢您深入了解! 我检查了 PCB、确认 OE 引脚实际上在电路板上布线正确、并上拉至1.8V 电源轨、我不知道无连接符号在那里执行了什么操作。
对于案例#2:
电平转换器之前的时钟信号为1.8V (引脚 A4)
电平转换器后的时钟信号3.3V (引脚 B4)(连接器上的电缆不会影响鱼翅形状):
输入数据信号3.3V 侧(引脚 A2)(请注意、低电平不是预期的0V、而是1.8V)
kΩ 解决后一个问题、3.3V 电路板上添加了一个10k Ω 下拉电阻、这会将逻辑低电平下拉至0V、并且一切正常。 但是、当使用另一根电缆时、这种相同的修复方法不起作用。
谢谢。
您好、Martijn、
感谢您提供原理图和范围。
在原理图中、您已经注意到 OE 引脚需要具有上拉电阻器和100nF 电容器。 我不建议使用 OE 引脚上的电容器。 该 RC 会导致 OE 引脚上的缓慢上升沿、这对 CMOS 器件不是很好。
在帖子中、您提到 A2信号为3.3V、而 Vcca 端口电源为1.8V、这是为什么?
我不建议在 TXB010x 或 TXB030x 器件上使用上拉或下拉电阻器、尤其是不建议使用如此强的电阻器。 原因是 TXB 器件上有一个内部串联1K 电阻器、在输出端形成一个分压器。 请参阅相关应用手册 
最后、为了改变(过驱)信号电平、TXB030x 器件还要求驱动器的灌电流或拉电流强度至少为3mA、如数据表中所述。 Qualcomm 芯片是否提供此驱动强度?
尊敬的 ShreyasRao:
感谢您的帮助。
[SR]>>在原理图中、您注意到 OE 引脚需要具有上拉电阻器和100nF 电容器。 我不建议使用 OE 引脚上的电容器。 该 RC 会导致 OE 引脚上的缓慢上升沿、这对 CMOS 器件不是很好。
谢谢您的建议、我将尝试一下。
[SR]>>在帖子中、您提到 A2信号为3.3V、而 Vcca 端口电源为1.8V、这是为什么?
抱歉、我的错误、我是指 B2。 我还在 PCB 上检查了这一点、以确保正确。 因此 Vcca 为1.8V、A 侧为1.8V、B 侧为3.3V (在两种情况下)。
[SR]>> 我不建议在 TXB010x 或 TXB030x 器件上使用上拉或下拉电阻器、尤其是不建议使用如此强的电阻器。 原因是 TXB 器件上有一个内部串联1K 电阻器、在输出端形成一个分压器。 请参阅相关应用手册
感谢您分享应用手册。 这让我想到了案例#2的时钟信号的另一端、该端也有一个100Ω Ω 串联电阻器。 我不知道电路板的设计人员是如何得出该值的、但这是否也会导致问题、以及有什么更好的值?
[SR]>> 最后、为了改变(过驱)信号电平、TXB030x 器件还有另外一项要求、要求灌电流或拉电流的驱动器强度至少为3mA、如数据表中所述。 Qualcomm 芯片是否提供此驱动强度?
是的、它可在2和16mA 之间进行配置、并且当前设置为12mA。
[SR]>> 鲨鱼鳍形状也向我表示输出负载很大。 您是否知道示波器探针容性负载。 您使用的是无源探头还是有源探头?
SMB 探针的容性负载至少为100pF +示波器上的电路板走线+输入负载将是器件上的额外负载。
我使用的是无源探头。
[SR]>> 如果可能、请在断开 TI TAS5754器件和串联100欧姆电阻器的引脚处测量 TXB 器件的输出。
我会尽快尝试。
已对电路板进行补丁、其中 TXB0304已使用适配器 PCB 替换为 SN74AVC4T774。
时钟信号是在1.8V 时生成的、必须转换为3.3V、现在看起来像这样(黄线)(这以前是 Sharkfin 形信号):
信号很清晰、振铃与电源相关、因此我们必须在 IC 附近的电平转换器电源输入附近添加一个电容器(目前尚未完成)。
换而言之、从3.3V 电平到1.8V 电平:
因此、电平转换器在该方向上也似乎正常工作。
基于此、我会说 TXB0304不适合我的应用、答案是改用 SN74AVC4T774。 感谢大家的支持。