This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:故障模式

Guru**** 2374060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723030/sn74ahct1g04-failure-mode

器件型号:SN74AHCT1G04
主题中讨论的其他器件:冲击

我的客户发现现有电机驱动器产品上存在逻辑问题(SN74AHCT1G04DBVR)。

应用:伺服电机

子系统:用于 IGBT 制动应用的逆变器逻辑。

问题:当逆变器逻辑故障时、IGBT 将始终开启、制动电阻器持续具有功率耗散和加热功能。 因此、它可能会对电源板造成某些损坏。

 逆变器逻辑 损坏后、VCC 对输出短路或 GND 对输出短路

 

故障率:待定,现在很低。   

问题:除了 VCC 或 GND 与现有故障器件对输出引脚短路之外、还有其他什么呢? 器件损坏后、器件是否处于高阻抗或开路状态?  请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    因此、我们无法保证部件在发生故障时会如何失效。 有许多因素会导致它以不同的方式出现故障。 除了 Vcc 或 GND 短接至输出端、器件可能会开路或短路。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    谢谢。 关于此故障问题、不允许输出接地短路的故障模式、因为这可能会导致器件损坏。

    以下 是操作。 如有、请提供建议。

    1.查找是否有任何 TI 逻辑器 件与 P2P 兼容、一旦器件因意外行为和故障情况而受损、该逻辑器件就可以支持"开路状态/高阻抗"。 请提供建议。

    2. 在逆变器逻辑损坏后、避免器件输出引脚短接至 GND 引脚的权变措施是什么? 请提供建议。

    3.我们将向  中国 CQE 发送有缺陷的样片,以获取 F.A.

    请在此处查找应用电路。

    当反相逻辑的输出在故障期间短接至 GND 时、IGBT 处于"导通状态"的时间很长 、制动电阻 器具有意外 的功率耗散。 它可能会导致  电路板发热的其他问题。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如 Karan 所说、我们不保证器件的故障模式。

    我们只能保证器件在数据表标准内运行。 这仅适用于正常运行、绝对不适用于发生灾难性故障后。

    客户有责任设计其系统、使单个器件的故障不会导致整个系统发生灾难性故障。

    我建议找出故障的_原因_ 他们对我们的器件采取了哪些措施来使其失效?  是 ESD 冲击吗?  Vcc/GND 是否反向?  温度是否过高?  必须找到根本原因并将其寻址为_prevert_故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  在 现场和最终客户现场以及 我的客户中发现了失败的示例 、他们 还没有重复出现问题。 但是、它将发送给 TI 以获取 FA。 在此之前 、客户想知道 内部电路与故障器件的短路环路有何关系。 ESD 二极管是否损坏或部件损坏?

    您能否将其分享给我们以供客户查询?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    FA 完成后、我们将提供详细报告。