This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:SN74HC244上是否有任何有关传播延迟(tpd)的数据或图?

Guru**** 2925010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722767/sn74hc244-do-you-have-any-data-or-graph-about-propagation-delay-tpd-on-sn74hc244

器件型号:SN74HC244

大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 SN74HC244。 他们希望获取以下数据或图形。 您能否在   以下条件下为传播延迟(tpd)特征数据或图形提供您的答案或注释?

     (1) tpd 与温度间的关系(VCC=5V 和2.5V)

     (2) tpd 与 CL (负载电容)间的关系(VCC=5V 和2.5V)

     (3) tpd 与 RL (负载电阻)(VCC=5V 和2.5V)

      (4) tpd 与 VCC 间的关系

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    这个器件的特点并不是主要的延迟--它被设计成一个线路驱动器。 我担心唯一可用于延迟的数据是数据表中的数据。

    根据我今天从您那里看到的三个问题、您的客户似乎正在尝试寻找具有良好传播延迟特征的器件。 我看到它们在5V 电源(可能是2.5V?)下运行、但您没有为我提供任何其他数据来尝试为您提供帮助。

    您确切知道他们尝试获得多大的延迟吗?

    延迟变化可以接受多少?

    它们的工作温度范围是多少?

    一个更重要的问题是:他们在自己的系统中想要实现什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。