This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:将计时器 IC 设置为计数390s

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722863/cd4541b-set-the-timer-ic-to-count-390s

器件型号:CD4541B

大家好、,

请帮助检查 并确认以下 IC 是否满足我们的应用要求。 我们需要将计时器 IC 设置为计数390s

P/N:CD4541BE&CD4541BM96

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu Smith、

    该计时器能够计数390秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan,

    请参阅规范、如果设置了390s、则 F 将约为84Hz、超出规范范围。 请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Smith、您好!
    您所指的是哪种规格?

    据我所知、对振荡器的运行速度没有限制-仅对用于计算振荡器的公式有限制。 如果您使用此器件进行原型设计、我相信您可以创建一个84Hz 振荡器。