This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL16612:GTL/GTLP/BTL

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL16612, SN74FB1653, SN74FB1650, SN74GTL2014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722629/sn74gtl16612-gtl-gtlp-btl

器件型号:SN74GTL16612
主题中讨论的其他器件: SN74FB1653SN74FB1650SN74GTL2014

SN74GTL16612是否支持 BTL 应用? 是否有有关此应用的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tano、
    没有为 GTL 应用指定 SN74GTL16612。

    支持 BTL 的器件包括:
    SN74FB1653
    SN74FB2031
    SN74FB2040
    SN74FB2033A
    SN74FB1650
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    我也对这个问题感兴趣,并有一个后续问题。 我们有一份旧的应用手册、其中讨论了如何通过改变 GTLP 收发器的 VTT 和 VREF 电压在 BTL 应用中使用 GTLP 器件。 这是否也可以针对 GTL/GTL+器件完成、或者对于不支持此技术的 GTL/+器件是否有什么不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们通过内部电子邮件进行了交谈、但我还想将该解决方案发布到 E2E、以防其他人需要该信息。

    我认为比较好的器件将是:

    SN74GTL2014 (4位 LVTTL-GTL 收发器)

    SN74FB2040 (8位 TTL-BTL 收发器)

    SN74GTLPH32945 (32位 LVTTL-GTLP 收发器)

    我获取了一些规格进行比较:

    规格 BTL GTL GTLP
    I_OL (B 端口、最大值) 100mA 50mA 50mA
    I_OL (B 端口、绝对最大值) 200mA 80mA 100mA
    V_OL (B 端口、最大值) 1.15V @ 100mA 9、4V @ 40mA 0.55V @ 50mA
    V_IL (B 端口、最大值) 1.47 V VREF - 50mV VREF - 50mV
    V_IH (B 端口、最小值) 1.62 V VREF + 50mV VREF + 50mV
    V_ref (范围) 不适用 0.5V - Vcc/2 0.74V-1.1V*

    *尽管未明确说明、GTLP 器件的 Vref 可能低于或高于这些值-这些是 GTL 或 GTLP 运行的建议值。 我建议保持在0.5V - Vcc/2范围内。

    查看上述值、我会看到一些东西。

    首先、GTL 器件可以设置为仅通过设置 Vref = 1.52V 即可接收正确的 BTL 运行电压电平、GTLP 器件也是如此。

    它们之间的最大区别在于它们的额定输出驱动电流。  BTL 器件的额定电流高达100mA 时直接驱动50欧姆负载、甚至在需要时支持高达200mA 的电流。  GTL 和 GTLP 器件的最大额定电流要低得多。

    为了驱动 BTL 线路、必须通过在 GTL 或 GTLP 器件的每个输出端添加串联阻尼电阻器来略微降低电流、否则负载电阻值必须略微增加。