This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108在 An、Bn 和 OE 端子上是否有用于 ESD 保护的二极管?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723335/txb0108-does-txb0108-have-any-diode-for-esd-protection-at-an-bn-and-oe-terminals

器件型号:TXB0108

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TXB0108用于他们的下一个产品。

 他们对 TXB0108有以下问题。 请给我您的答案或评论吗?

 问题1.  从 GND 到 A1~A8、B1~B8和 OE 端子是否有任何 ESD 保护二极管(包括寄生二极管)?

 问题2.  从 A1~A8到 VCCA、从 B1~B8到 VCCB 以及从 OE 到 VCCA 端子之间是否有任何 ESD 保护二极管(包括寄生二极管)?

 Q3、如果 Q2的答案是肯定的、那么当 Oe=GND 时、二极管是否仍然有效? 当 OE=L 时、二极管似乎未激活、因为 Vi 和 Vo 绝对最大额定值被描述为6.5V、并且它不依赖于 VCCA 和 VCCB 电压。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya San、

    是的、TXB0108在其每个器件引脚上都有一个连接到 GND 的内部 ESD 保护二极管。
    控制输入可耐受过压、因此没有 ESD 到 Vcc。
    IO 端口具有到 Vcc 的 ESD、不应被过度驱动至高于 Vcc 电平。
    仅当 OE 通过将其绑定为低电平时、IO 端口的电压才能高于 Vccx 电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。
    OE =L 电平时、从 A1~A8、B1~B8到 VCCA、VCCB 的二极管路径是否断开?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya San、

    是的、数据表中的绝对最大值表指示、在高阻态状态下、A/B 端口的电压可能高于 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、

    感谢你的答复。 我可以很好地理解、因为您。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya Nakai San、

    很高兴为您提供帮助。
    如果还有其他问题、请告诉我。