This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16244:连接到缓冲器 IC 后、电源正常变为低电平

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722985/sn74alvch16244-power-good-goes-low-being-connected-to-buffer-ic

器件型号:SN74ALVCH16244
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

我有一个具有多个电源的定制板、包括 TPS51200和 TPS81230、它们具有电源正常(PG)输出。 它们连接到缓冲器 IC、如第一张图片所示。

在这种情况下、每个源的 PG 始终较低、而源的输出电压良好、整个器件正常。

然后、我切断布线以断开 PG 信号与缓冲器的连接、并看到 PG 为高电平! 如第二张图片所示、使用简单开关时也会偏高。

缓冲器 IC 已更换为新的、没有任何效果。 具有相同原理图的第二个电路板具有相同的 PG 问题。

我以前成功使用过这些缓冲器、现在它们有什么问题?

非常感谢您的帮助!

此致、

Maksim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maksim、

    如何对电源轨进行定序? 我看到上拉电源和缓冲器电源有两个不同的网络名称。
    加电期间是否能够获得 VCC_3V3_MPSOC_IO、VCC_3V3_AUX_IO 和 VTERM_PowerGood (全部在一个捕捉中)的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、迪伦!

    VCC_3V3_MPSOC_IO 和 VCC_3V3_AUX_IO 确实来自不同的电源、这两个电源都是 LS2576S 直流/直流转换器。 电路板中没有特殊的电源轨定序、主电源电压仅应用于电路板内的所有电源(3个直流/直流转换器)。 所有电源共用接地端。

    LED_TERM_POWERGOOD 不是电源轨、而是 LED 的网络名称、位于另一张纸上。
    图2显示为示例。 实际上、我将 LED 置于 VCC_3V3_MPSOC_IO (阳极)和 N-P-N 晶体管集电极之间。

    谢谢!
    此致、
    Maksim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksim、

    由于迪伦下周外出度假、我将为您提供帮助。

    您好像在尝试将74ALVCH16244上的总线保持电路的电平预设为"高电平"、然后允许总线保持电路从启动到启动再进行设置。

    这里有一份详细讨论这一点的应用报告(第6.3节): 总线保持电路和应用概述

    它基本上说,确保总线保持电路上“高”启动电压的唯一确定方法是使用相对较低的上拉电阻(≤3kΩ Ω),但这也会在正常运行期间为总线保持电路过功率— 即每当引脚进入"高阻抗模式"时、输出将变为高电平、而不是保持其先前的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys!

    感谢您的回答! 这是一个非常好和全面的注意事项。

    我稍后会尝试更改上拉电阻器、因为我已经修改了电路板、它可以正常工作、但我认为您的版本是正确的。

    再次感谢!

    此致、Maksim