This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:未使用的输入引脚

Guru**** 2569865 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723798/sn74avc8t245-unused-input-pins

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245SN74AXC8T245

大家好、

对于 SN74AVC8T245或 SN74AVC16T245未使用的输入引脚、客户能否将其连接在一起、然后上拉至 VDD 或下拉至 GND?

或者、它们是否必须单独上拉/下拉每个未使用的输入引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    有多少个未使用的引脚? 您是否有要分享的原理图? 希望看到 f 还有其他可替代的选项、以减少未使用的输入/输出。

    客户是否考虑使用 SN74AXC8T245器件?

    建议将其连接在一起并将其拉至任一电源。 AXC8T245具有弱内部下拉电阻、在这种情况下会有所帮助。