This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC253:加电期间、此组件的状态

Guru**** 2930860 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723874/cd74ac253-during-power-up-the-state-of-this-component

器件型号:CD74AC253

大家好、我们计划在设计中使用 CD74AC253器件。 我们想知道该组件是否在加电时支持无干扰。  上电和断电期间的高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CD74AC253未针对"无干扰"启动进行特性描述(很少有标准逻辑器件)。

    我无法保证器件将在没有任何输出干扰的情况下启动或关断。

    最好通过上拉电阻器将 OE\引脚保持在高电平来启动/关断器件、以最大程度地减少启动/关断干扰。 这将确保输出进入高阻抗状态、只要器件具有足够的偏置电压即可运行。