This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-Q1:VING>Vcc

Guru**** 2575505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723793/sn74lvc1g32-q1-side-effect-of-vi-vcc

器件型号:SN74LVC1G32-Q1

您好!

在客户应用中、可能会出现 Vi>Vcc (例如 Vi=3.3V 和 Vcc=0V)的情况 。我们知道芯片在此类情况下无法正常工作、但我们要确认芯片不会损坏芯片或带来任何副作用。  请帮助确认这一点。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与您在相同主题上的其他文章一样、答案可在数据表中找到: