This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:B 端口中信号完整性不佳

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723085/lsf0108-the-poor-signal-integrity-in-b-port

器件型号:LSF0108

大家好、

我的客户使用服务器中的 LSF0108在1.8V 和3.3V 之间转换 I2C 信号的电压。

对于 A 端口、参考 A 为1.8V、并将100nF 电容连接到 GND。 A 端口 IO 具有高达1.8V 的2.2k Ω 上拉电阻器。

对于 B 端口、参考 B 连接到 EN 引脚、两者都连接一个200k 至3.3V 的电压。 此外、参考 B 引脚将一个10nF 电容器连接到 GND。 B 端口 IO 具有高达1.8V 的2k 上拉电阻器。

但他们发现 I2C 的信号不好。

一个端口。

B 端口。

紫色是 SCLK、绿色是 SDA。

1.您能帮助提供问题的原因吗?

2.对于 B 端口、客户反馈参考 B 和 EN 引脚中的电压仅为2.6V。 这有道理吗?  如果我们想增加电压、可以减小200k 欧姆电阻器的值吗?

请帮助查看上述问题。

非常感谢!

Lacey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    您能否提供原理图?

    从上面的示波器屏幕截图中、可能有两个问题:

    (1)输入信号会导致非常明显的下冲-它看起来大约为1V。  这可能会导致接地局部偏移、从而调节器件的阈值、导致内部开关短暂导通并将输入信号传输到输出。 输入保持在0V 以下多长时间? 我只能在这个示波器快照中看到短暂的尖峰、但我希望这是一个很长的时间(>20ns)。

    (2)存在很多串扰、这通常表示应从 EN 到 GND 的电容器放错了位置(通常情况下、电容器从 VCCB 到 GND 的位置不正确)。  您上面的陈述表明放置正确、但选择了10nF 的电容器、而不是0.1uF 的电容器(100nF)。  我建议仔细检查电容器位置、并尝试使用标准旁路电容器(0.1uF)替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    感谢您的回复!
    首先、纠正 Lacey 描述的错误"B 端口 IO 具有连接3.3V 的2k 上拉电阻器"。
    对于您的回复:
    第一,备注图片是 B 端口的输出。
    第二,我将更改电容器的位置和值,然后重试。
    但还有另一个问题、LSF0108PWR 只是用于 IO 端口的软件或自身的驱动程序?
    期待您的回复、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0108仅为无源开关。  在"了解 LSF 系列双向多电压电平转换器"视频系列中、您可以看到它的确切工作原理


    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。