This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:电平转换器 Vcc = 3V、输入= 5V?

Guru**** 2575445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723597/sn74lvc3g17-level-translator-vcc-3v-inputs-5v

器件型号:SN74LVC3G17

数据表显示、无论 Vcc 是多少、输入都可接受高达5.5V 的电压。  这是否意味着 SN74LVC3G17可用作 5V->3V 电平转换器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    是的、这是可能的。 必须注意的是、3V 时的输入阈值将不同于5V 时的输入阈值。 这通常不会导致问题、但您应该知道问题。

    此外、还有一个常见问题解答、其中介绍了有关输入过压容差的一些详细信息: e2e.ti.com/.../723607

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。