This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7406:客户(KEPCO)因销售线索生锈或污损而拒绝了 Avnet 的几批零件

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722690/sn7406-customer-kepco-rejected-several-shipments-of-parts-from-avnet-due-to-rusted-or-tarnished-leads

器件型号:SN7406

所有、

我叫 John Russo。  我是 Avnet 长岛分公司的 FAE。  我们的一位客户(纽约的 KEPCO)因销售线索生锈或污损而拒绝了几批零件。  

以下是被拒绝的器件列表:

1) 数量104 - TI P/N SN7406N

2) 数量1587 - TI P/N TL082CP

3)数量 4100 - TI P/N  TL081CP

4)数量 631 - TI P/N CD4070BE

5)数量300 - TI P/N SN74HC86N

6)数量1000 - TI P/N SN74HC32N

客户给我发了相关零部件的图片。  TI 的谁应该参与这项工作?

感谢您的支持、

John

John Russo
高级 FAE

Avnet
102机动车道
420套房
Huppauge、NY 11788

电子邮件:john.russo@avnet.com
办事处:631-582-7748
手机:516-982-7369

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们的许多器件已切换到单面粗糙引线框、以提高客户的焊料粘附性。 这些器件看起来没有光亮表面、但看起来很沉闷、我们的客户通常将其描述为"氧化"、即使它们不是。

    这里有一个常见问题解答: [常见问题解答]为什么引线框看起来严重氧化或腐蚀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    是否曾为此更改发布过 PCN? 客户(KEPCO)询问是否可以与 TI 联系。

    感谢您的支持、

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、
    是的、已发布 PCN。 我能够在 Mouser 的网站上提取一份副本:
    www.mouser.com/.../Texas_Instruments_PCN20170310000_20170331173324130.pdf

    除非我错了、否则 PCN 会向在 PCN 之前3年内购买该列表中的器件的任何客户发出。 我必须与我们的 CQE 人员进行仔细检查才能确定。

    如果我们要设置呼叫、最好将我们的封装专家召集进来-我没有参与从标准型引线框变为粗糙型引线框的决策、因此我可能不是最好的交谈人。

    我的理解是、由于引线框的性能得到改善、粗糙的引线框通常会导致成本增加-作为对客户的服务、我们在许多逻辑器件中添加了这一特性、同时保持我们的定价结构不变。