This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:关于 NC 引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723408/sn74lvc1g17-about-nc-pin

器件型号:SN74LVC1G17

您好、E2E、

SN74LVC1G17具有 NC 引脚。
NC 引脚是否悬空?   我是否可以连接到此引脚的 GND?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议将焊盘焊接在机械强度下、并将其连接到接地层将有助于散热-尽管大多数逻辑器件不需要任何额外的散热。 NC 引脚也可以保持悬空而不产生不利影响。

    谢谢!
    -Karan