This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:SN74ALVC244PWR

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720650/sn74alvc244-sn74alvc244pwr

器件型号:SN74ALVC244

请为以下 MPN 提供胶带间距、胶带宽度和引脚1方向:SN74ALVC244PWR

提供的数据表 www.ti.com/.../sn74alvc244.pdf 上未提供此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shruti、

    感谢您将此事提请我们注意。 我看到它包含除该软件包之外的其他软件包的信息。 我将尽快为您获取此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    器件:SN74ALVC244PWR

    封装类型:TSSOP

    封装图:PW

    引脚:20

    SPQ:2000

    卷带直径(mm):330.0

    卷带宽度 W1 (mm):16.4

    A0 (mm):6.95

    B0 (mm):7.0

    K0 (mm):1.4

    P1 (mm):8.0

    宽(mm):16.0

    Pin1象限:Q1

    下面是一个将上述值与相关联的图像:

    我们正在努力在数据表中更新此数据。 由于涉及所有自动化系统和人员、这可能是一个相当长的过程。