This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输出脉冲持续时间

Guru**** 2575445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/723562/sn74lvc1g123-output-pulse-duration

器件型号:SN74LVC1G123

您好!

持续时间是否由 PR602和 PC600决定?

在此应用中、Q 持续时间应为2580ms、我对吗?

R 和 C 或 Q 的脉冲时间是否有任何限制?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、您好!
    是的、在上面的原理图中、输出脉冲宽度由 PR602和 PC600决定。

    看起来电源电压大约为3.3V、因此我们可以使用 K 系数的3.3V 图。

    我猜电容器的值是4.7uF? 电阻值看起来是549k 欧姆。

    我们需要数据表中的"K"值来计算脉宽。 这通常可以在图6中找到、但您的电容器值与图中的值相当远。 我将从 K = 0.9的估算开始、但需要一个原型来确定实际值。 我只能保证数据表中列出的值。

    输出脉冲宽度为:T_w = K * R * C = 0.9 * 549000 * 0.0000047 = 2.32s

    [编辑以更正公式、8/29/22、Emrys Maier ]

    我希望它在这个范围内--正如我在上面提到的那样,需要进行原型设计来确定所选电容器的 K 值。

    此外、器件中存在一些泄漏、使用如此大的电阻器时、您也可以看到最终脉冲宽度也因此发生了一些变化。 我尝试将电阻器值保持在1 Mohm 以下、但550k 开始进入该区域、可能会看到泄漏电流造成显著的压降。