This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS31:可输入到 SN74LS31的最小脉冲宽度和最大频率是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722758/sn74ls31-what-is-the-minimum-pulse-width-and-the-maximum-frequency-which-can-be-input-to-sn74ls31

器件型号:SN74LS31

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 SN74LS31。 他们有以下问题。 请问您对这些问题的回答或评论吗?

问题1. 高电平和低电平输入信号的最小脉冲宽度是多少?

问题2. 输入信号的最大频率是多少?

问题3. 您是否有任何具有   以下条件的传播延迟(tpd)特性图?

     (1) tpd 与温度间的关系(VCC=5V)

     (2) tpd 与 CL (负载电容)间的关系(VCC=5V)

     (3) tpd 与 RL (负载电阻)(VCC=5V)

      (4) tpd 与 VCC 间的关系

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    您请求的数据可能是在器件特性确定时获取的、但这大约是50年前、我无法访问该数据。

    根据我今天从您那里看到的三个问题、您的客户似乎正在尝试寻找具有良好传播延迟特征的器件。 我看到它们在5V 电源下运行、但您没有为我提供任何其他数据来尝试为您提供帮助。

    您确切知道他们尝试获得多大的延迟吗?

    延迟变化可以接受多少?

    它们的工作温度范围是多少?

    一个更重要的问题是:他们在自己的系统中想要实现什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    非常感谢您的回复。 我明白了。 客户希望获取这些数据、仅供 TI 拥有这些数据时参考。
    但您能回答我以下问题吗?

    问:SN74LS31输入信号最大频率是否为35MHz? 因为我们可以在器件 TI 网页(URL: www.ti.com/.../SN74LS31)的参数表中看到"F @标称电压(最大值)(MHz)| 35"

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    该器件没有额定最大频率、因为它不是时钟器件。 网站上提供的"F @标称电压9Max)(MHz)"值是基于技术系列的估计最大工作频率(方波输入)。