This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139:IBIS 模型

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC139, SN74HC595B, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722902/sn74hc139-ibis-model

器件型号:SN74HC139
主题中讨论的其他器件: SN74HC595BSN74HC244

是否有人可以通过为 SN74HC139转发 IBIS 模型来帮助我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karunakar、
    SN74HC595B 的 IBIS 模型可用于非常好地了解 SN74HC139的性能。 该模型位于: www.ti.com/.../toolssoftware

    在这些器件运行的频率(<70MHz)下、封装寄生效应在信号完整性方面发挥极其有限的作用。 如果您想比较不同的封装、我们还提供了适用于 SN74HC244的 IBIS 模型、尽管该器件的输出驱动器确实比 SN74HC139稍强。