This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:SN74HCT244输出电流问题

Guru**** 2503335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722793/sn74hct244-sn74hct244-output-current-problem

器件型号:SN74HCT244

大家好、整个团队

 我对输出电流有疑问。 从数据表中,我们可以看到电流为6mA 时的驱动器电流为6mA。 该值是最大值还是典型值? 如果每个通道的输出电流为8mA、有没有风险? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    从技术上讲、这两者都不是。 这是一个测试条件。 如果所有8个通道输出8mA 电流、风险是您将接近通过 VCC 的电流的绝对最大值。 另一个风险是、高输出必须具有低电压。 您提供的电流越多、输出电压就越低。