This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:我是否可以对不同器件有一些疑问?

Guru**** 2532650 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AVC1T45, SN74AXC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719397/txs0108e-may-i-have-some-question-for-the-part-different

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AVC1T45SN74AXC8T245SN74AVC8T245

尊敬的先生:

我是否可以对 TXS0108E 的应用或 兼容性的以下不同器件有一些疑问  ?

(1) TXS0108ERGYR

(2) TXS0108EPWR

 TXS0108ERGYR 和 TXS0108EPWR 是否 与  TXS0108E 相同? (这意味着组件封装是否不同? 或任何其他不同的项目

应用程序?

部件 TXB0108PWR 如何? (  TXS0108EPWR 之间有任何不同的应用程序吗?)

如果 我们的电路 使用 TXS0108EPWR ,我们是否可以使用 TXB0108PWR 1个器 件    直接替换 TXS0108EPWR? 或任何建议?

(4)部件 TXB0104PWR 如何 ?

如果 我们的电路 使用 TXS0108EPWR ,我们是否可以使用  TXB0104PWR 2个器  件   直接替换 TXS0108EPWR? 或任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我想了解有关应用、所涉及的接口、电压转换要求的更多信息。如果您能提供。

    是的、除了封装差异外、器件是相同的。

    是的、TXS 和 TXB 之间存在显著差异。 TXS 由于内部结构而适合开漏器件、TXB 则适合 SPI 等推挽接口。

    您可以将 TXS 替换为 TXB;对于慢速信号,不涉及外部上拉电阻器,您可以提取类似的性能。 但总体而言、器件在引脚排列方面可由 P2P 进行替换。

    我在这里有一个附件、用于讨论自动双向器件之间的差异。

    e2e.ti.com/.../Translation_5F00_diff.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    关于"我想了解有关应用、所涉及的接口、电压转换要求的更多信息。如果您可以提供。"

    答复如下:

    对于 Micro SD 1.8V/3.3V 读卡器转换要求。

     ---------- 在条件1和条件2之间进行切换,如下所示---

    条件1:VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚为3.3V  

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V ( 通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号 为3.3V (3.3V 卡 器件)

    条件2:VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V  (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为1.8V  (1.8V 卡 器件)

    条件3: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为3.3V  (3.3V 卡 器件)

    条件4: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为1.8V  (1.8V 卡 器件)

    ----------------------------------------------------

    或者您是否有以上建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    关于"我想了解有关应用、所涉及的接口、电压转换要求的更多信息。如果您可以提供。"

    答复如下:

    对于 Micro SD 1.8V/3.3V 读卡器转换要求。

     ---------- 在条件1和条件2之间进行切换 ,如下所示---

    条件1: VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚 为3.3V  

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V ( 通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号  为3.3V (3.3V 卡 器件)

    条件2: VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为 1.8V  (1.8V 卡 器件)

    条件3: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号  为3.3V  (3.3V 卡 器件)

    条件4: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为 1.8V  (1.8V 卡 器件)

    ----------------------------------------------------

    或者您是否有以上建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    感谢您提供详细的场景。 我的输入在每个条件下都被连接。

    最大数据速率是多少? 所有端口 IO 是否都是、或者是否将其中的某些端口指定为时钟信号?

     

    ---------- 条件 2和条件2之间切换 ,如下所示---

    条件1: VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚 为3.3V  

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V ( 通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 信号  为3.3V (3.3V 卡 器件)

    我假设信号是主机芯片上的漏极开路、以具有外部上拉电阻器?

    我建议使用 TXS0108、该器件具有用于1.8至3.3V 转换的内部上拉电阻器。

    条件2: VCCA 引脚为 1.8V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号 为 1.8V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉1.8V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为 1.8V  (1.8V 卡 器件)

    为什么在电源电压为1.8和3.3V 时提供1.8至1.8V 信号? TXS0108可提供1.8V 至1.8V 的电压、而无需像此处所述的那样使用外部上拉电阻器。

    条件3: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号  为3.3V  (3.3V 卡 器件)

    TXS0108可在3.3V 电源和无外部电阻的情况下工作

    条件4: VCCA 引脚 为3.3V 、VCCB 引脚 为3.3V

    引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 信号  为3.3V (   通过主机芯片的电阻器从外部上拉高3.3V)

    引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8  信号 为 1.8V  (1.8V 卡 器件)

    为什么使用相同电源的不同电平的信号? TXS0108可在3.3V 至3.3V 范围内正常工作、无需像此处所述的那样使用外部上拉电阻器。 对于3.3V 至1.8V。 电源需要更改、以使端口参考其各自的电压。

    ----------------------------------------------------

    或者 您是否有以上建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    请允许我再次确认您的详细答复:

    (1)当您的重播提到"没有外部电阻器"时,意思是"只有条件3 或所有条件(条件1、2、3、4)?"

    (2)当您的重播提到"没有外部电阻器"时、意思是"只有 引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8或   全部条件 A、B 侧

       (引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8 和引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8)?"

    (3)关于以上(1)和(2)、 TXS0108E 是否具有"内部上拉电阻"、详情如下?

       引脚 A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7 、A8有内部上拉至 VCCA

       引脚 B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、B8 具有到 VCCB 的内部上拉电阻

       因此、"没有外部电阻器"意味着"无需添加外部上拉电阻器、因为 TXS0108E 已经具有内部上拉电阻器。 ,对吧?

    (4)  TXS0108E 是否可以替代  T3GF3WBG ?

    回复并提及

    关于您 的问题"最大数据速率是多少? 所有端口 IO 是否都是、或者是否将其中的某些端口指定为时钟信号?"

    我不理解 这个问题的详细含义 您能从下表中找到"最大数据速率是什么?"的答案吗?

    所有端口 IO 是否都是、或者是否将其中的某些端口指定为时钟信号?"

     包括数据引脚、CMD 引脚和时钟引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TXS 具有内部上拉电阻器、这意味着在所有条件下、1、2、3、4都不需要外部电阻器。
    数据速率是在 IO 端口上使用器件时的最大工作频率。

    此处的表具有208Mhz 的最大时钟速率、这是使用 TXS 器件无法实现的。
    IO 端口是否以最大速率运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    关于您提到的问题、"此处的表中的最大时钟速率为208Mhz、使用 TXS 器件无法实现这一点。"

    对于    208Mhz 的最大时钟速率、您是否推荐使用其他产品替代 TXS0108E?

    [我是否知道 TXS108E 或 TXS 器件可实现的最大数据速率? ]

      (因为"主机端(芯片)"数据表没有提到该详细信息、但似乎该表(来自 Micro SD 规格)。 提到  了208Mhz 的最大时钟速率。

    因此、我们不知道 IO 端口是否以最大速率运行。)

    对于"安全"、是否"您是否会推荐任何其他 常用器件  作为"TXS0108E "和 208Mhz 可实现 TI 产品(解决方案) 替代 TXS0108E 以满足208Mhz 的最大时钟速率?"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    时钟的208MHz 为416Mbps、自动双向系列器件无法支持该时钟。

    SN74AVC1T45是方向控制转换器、支持高达500Mbps 的速率、适用于 SD3.0操作。

    但是、这将是一个双芯片解决方案。 SN74AVC1T45用于时钟、TXS0108用于 IO。 TXS0108仅支持110Mbps 数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议和推荐。  

    我是否可以再次确认" 这是一个双芯片解决方案。 SN74AVC1T45用于时钟、TXS0108用于 IO。"

    关于"  这是一个双芯片解决方案、需要详细考虑什么。 用于时钟的 SN74AVC1T45和用于 IO 的 TXS0108。"?

    (例如:如果 我们仅使用 SN74AVC1T45 x 8件 替换 SN74AVC1T45 x 1件+ TXS0108 x1 )

    或 SN74AVC1T45 x 8件不能  用于 IOS...或...?

    另一个问题: TXS0108数据表似乎提到"最大数据速率–110Mbps (推挽)–1.2Mbps (开漏)"

                     什么是或如何在  110Mbps (推挽) 和 1.2Mbps (开漏)之间切换(或决定)?

                     (具有任何使能引脚或自举引脚或…… 对于    110Mbps (推挽) 和 1.2Mbps (开漏)之间的开关(或决定)?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议和推荐。  

    我是否可以再次确认 " 这是一个双芯片解决方案。  SN74AVC1T45 用于时钟、TXS0108用于 IO。"

    关于 "  这是一个双芯片解决方案、需要详细考虑什么。  用于 时钟的 SN74AVC1T45和用于 IO 的 TXS0108。"?

    (例如:如果 我们仅使用  SN74AVC1T45 x 8件 替换 SN74AVC1T45 x 1件+ TXS0108 x1 )

    或 SN74AVC1T45 x 8件不能   用于 IOS...或...?

    另一个问题:  TXS0108数据表似乎提到"最大数据速率–110Mbps (推挽)–1.2Mbps (开漏)"

                     什么是或如何在  110Mbps (推挽) 和 1.2Mbps (开漏)之间切换(或决定)?

                     (具有任何使能引脚或自举引脚或…… 对于    110Mbps (推挽) 和 1.2Mbps (开漏)之间的开关(或决定)?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    是的、我的建议是采用双芯片解决方案。  

    SN74AVC8T245或 SN74AXC8T245不支持208MHz。 SN74AVC1T45器件可支持500Mbps 的时钟速率。 由于您提到的其他 IO、所有 IO 都具有 TXS 支持的上拉电阻器。 TXS 可以处理单向和双向接口。

    SN74AVC1T45不应与外部电阻器配合使用。 (假设信号均为双向开漏)。 AVC 是使用外部 DIR 引脚进行方向控制的、因此信号不能是双向的、同时也会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    理解并感谢您的回复。

    谢谢