This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS244:器件型号末尾的#39;E4#39是什么意思?

Guru**** 2503675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720528/sn74ls244-what-does-the-e4-at-the-end-of-the-part-number-mean

器件型号:SN74LS244

SN74LS244N 与 SN74LS244NE4有何区别?  器件型号末尾的"E4"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    此问题的答案可在以下网址找到: e2e.ti.com/.../720395

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回来。  您可以继续操作、关闭此 TT。

    感谢您的支持、

    John