This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003介于 LVCMOS18 (1.8V)和 LVTTL 3.3V 之间

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722449/sn74gtl2003-sn74gtl2003-between-lvcmos18-1-8v-and-lvttl-3-3v

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

我对 sn74gtl2003有一些问题。

1.我想从 LVCMOS18 (1.8V、SN74GTL2003的源极)端口转换为3.3 LVTTL (3.3V、SN74GTL2003的漏极)端口。

  这是可行的吗? SN74GTL2003是否支持 LVCMOS18?

2.如果我想将 LVCMOS18端口设置为单向输入(SN74GTL2003的源极)、是否必须将上拉电阻器与3.3V LVTTL 端口( SN74GTL2003的输出、漏极)连接起来?

   另外、反向的是、如果我想将 LVCMOS18端口设置为单向输出(SN74GTL2003的源极)、我不需要具有3.3V LVTTL 端口的上拉电阻器( SN74GTL2003的输入、漏极)?

   这些连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    具体问题、
    1) 1)是的、您可以执行1.8至3.3V
    2) 2) GTL 的输入推挽不需要上拉电阻器、但需要输出上拉电阻器。
    3) 3)为了实现更佳的信号完整性、1.8V 输出也需要上拉电阻器。 即使您没有、输出也会钳位到1.8V、但在加载输出时可能会下降。 输入将不需要上拉电阻器。

    您是否会考虑使用 SN74AXC8T245等支持1.8V 至3.3V 双向转换的 DIR 控制型器件。 DIR 控制器件不需要外部上拉电阻器。