This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:建议使用缓冲器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722384/sn74lvc244a-buffer-recommendation

器件型号:SN74LVC244A

您好!

  • 我使用同相缓冲 器 SN74LVC244A、特性如下:当 OE 引脚被禁用时、输出为 高阻抗状态。
  • 现在、我需要找到 一个非反相缓冲 器、该缓冲器的输出为低电平、而不是高阻抗状态。 TI.com 上没有结果、如果有的话、您能给我一些建议吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我正在尝试获取您在这里需要的功能。 任何缓冲器都可以具有低输出(仅具有低输入)、但您是否不希望器件只能驱动低电平? 如果是、这将是一个开漏器件。 输出可以驱动为低电平、但当它为高电平时、它处于高阻抗状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。 但我认为我没有清楚地描述这个问题。  SN74LVC244A 的功能表如下所示:

    虽然我的客户希望找到具有以下特定功能的 IC (SN74LVC244A 的其他功能相同或几乎相同)

    希望您能理解。 谢谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我看到,感谢作出澄清。 OE 引脚的整个点是启用/禁用输出。 这意味着它将处于高阻抗状态或活动状态(电平将由输入决定)。 如果您想要禁用器件输出并在输出端具有低电平信号、我建议使用下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    是的,这就是这个问题,客户不想使用下拉电阻器....
    好的、我看到了。 我要告诉他这个问题没有其他选择、下拉电阻器是唯一的选择。

    非常感谢您的帮助。