This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:SN74GTL2003介于 LVCMOS18 (1.8V LVCMOS18)和3.3V LVTTL (输出)之间

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722439/sn74gtl2003-sn74gtl2003-between-lvcmos18-1-8v-lvcmos18-and-3-3v-lvttl-output

器件型号:SN74GTL2003

你(们)好。

我想使用 SN74GTL2003RKSR 从 LVCMOS18 (FPGA、1.8V)转换到 LVTTL。

我对此有一些疑问。

1。

因此、我使用 SN74GTL2003的源端连接了 FPGA LVCMOS18端口。 并连接  了 SN74GTL2003的3.3 LVTTL 端口漏极。

SN74GTL2003是否支持 LVCMOS18? 此连接是否正确?

2.

 如果我想 将 LVCMOS18端口(SN74GTL2003RKSR 的源极)设置为单向输入、我是否必须将上拉电阻器连接到漏极(LVTTL 3.3V、单向输出)?

如果我想 将 LVCMOS18端口(SN74GTL2003RKSR 的源极)设置为单向输出、我是否需要具有漏极侧的上拉电阻器?

是这样吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    我注意到您发布了两个非常相同的线程。 我将关闭这个线程并锁定它、我们将在另一个线程上回答。 这样、我们就不会两次回答同一个问题。 谢谢!