Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74GTL2003 你(们)好。
我想使用 SN74GTL2003RKSR 从 LVCMOS18 (FPGA、1.8V)转换到 LVTTL。
我对此有一些疑问。
1。
因此、我使用 SN74GTL2003的源端连接了 FPGA LVCMOS18端口。 并连接 了 SN74GTL2003的3.3 LVTTL 端口漏极。
SN74GTL2003是否支持 LVCMOS18? 此连接是否正确?
2.
如果我想 将 LVCMOS18端口(SN74GTL2003RKSR 的源极)设置为单向输入、我是否必须将上拉电阻器连接到漏极(LVTTL 3.3V、单向输出)?
如果我想 将 LVCMOS18端口(SN74GTL2003RKSR 的源极)设置为单向输出、我是否需要具有漏极侧的上拉电阻器?
是这样吗?
谢谢!!