This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输入(A)是应小于或等于电源电压(Vcc)、还是输入(A)可以大于电源电压(Vcc)

Guru**** 2976350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722534/sn74lvc1g07-whether-the-input-a-should-be-less-than-or-equal-to-supply-voltage-vcc-or-the-input-a-can-be-greater-than-the-supply-voltage-vcc

器件型号:SN74LVC1G07

对于 SN74LVC1G07:

电源电压 Vcc = 1.8V、

对于输入引脚 A:如果我施加3.3V 电压,  引脚 Y 的输出电压将是多少

输出(引脚 Y)是等于3.3V 还是 Vcc (1.8V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于该器件、输出将由您上拉至的电压决定。 由于它是漏极开路、因此当器件输出高电平时、它处于高阻抗状态、您将需要一个上拉电阻器。 对于任何具有推挽输出的器件、它等于 VCC (假设无负载)。