This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC125:逻辑状态相关查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC125, SN74LVCH244A, SN74LVC1G125, SN74LVC2G125, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/722164/sn74hc125-logic-state-related-query

器件型号:SN74HC125
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH244ASN74LVC1G125SN74LVC2G125SN74LVC244A

尊敬的团队:

我们在设计中使用以下缓冲器。

1) 1) SN74HC125PWR

2) 2) SN74LVCH244APWRG4

我们在下面对缓冲器有疑问、

*如果缓冲器的电源关闭且缓冲器的输入处于高逻辑状态(OE 始终处于启用状态)、是否有缓冲器损坏的机会?

*如果缓冲器的电源关闭且缓冲器的输出处于高逻辑状态(OE 始终处于启用状态)、是否有缓冲器损坏的机会?

* 在上述两种情况下、缓冲器的输入和输出逻辑状态是什么?

请尽快告知我们更新。

此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibin、

    "缓冲器电源关闭"和"处于高逻辑状态"有多种定义-因此我将为您定义这些定义。  对于我的答案、我将假定 Vcc = 0V

    *如果缓冲器的电源关闭[Vcc = 0V]且缓冲器的输入处于高逻辑状态[Vin = 5.5V](OE 始终启用)、是否有缓冲器损坏的机会?

    对于 SN74HC125、如果输入电压大于 Vcc、则正输入钳位二极管将激活(由数据表绝对最大额定值表中的 I_IK 规格指示)。 只要电流保持在20mA 以下、这不是问题、但是如果钳位二极管电流超过20mA、器件将会损坏。

    还有其他与此相关的问题--由于电流将从输入流向电源引脚,并且电源关闭,因此电流可能会对同一"关断"电压轨上的其他器件反向供电。  通常不建议这样做。

    对于 SN74LVCH244A、输入可耐受过压、并且器件具有电气特性中指定的部分断电保护(Ioff)、因此在电源为0V 时、器件在5.5V 输入下不会出现任何问题。

    *如果缓冲器的电源关闭[Vcc = 0V]且缓冲器的输出处于高逻辑状态[Vo = 5.5V (HC 器件)、Vo = 3.3V (LVC 器件)](OE 始终启用)、是否存在缓冲器损坏的可能性?

    器件关断时、缓冲器的输出处于"高逻辑状态"?  

    您是否强制输出从外部源变为电压?  如果是这样、您可以从绝对最大额定值表中看到效果。 (即查看输出钳位电流、如果  您询问电源为0V 时输出将执行什么操作、那么我想说、很明显、它不会执行任何操作... 在未供电的情况下、该器件既不能通过内部 MOSFET 拉电流也不能灌电流。  如绝对最大额定值表中所示、如果施加外部电压、会激活一些二极管。

    *在上述两种情况下、缓冲器的输入和输出逻辑状态是什么?

    由于该器件没有电源轨、因此它无法向输出端提供电压、也无法在输出端灌入电流。  由于器件未激活、因此输出上没有"逻辑状态"。 输入和输出上会有电压、但这取决于您的系统设计。

    如果您告诉我您尝试使用此器件实现的目标、我可能会有所帮助。  从这些问题中、我真的不知道您的电路是什么样子、也不能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys Maier:

    感谢您的快速回复。

    根据所述的详细信息、SN74HC125缓冲器不合适、因为它会在设计中产生问题。

    我们的实际要求是连接两个模块、其中任何模块都可以处于导通(VCC 存在)或关断(VCC 缺失)状态。
    在这种情况下、缓冲器的电源(VCC)可以打开或关闭。 因此、对于上述所有情况、模块或缓冲器不应因电路的局部运行而损坏。

    此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nibin、
    我建议使用 SN74LVC2G125 (双通道)或 SN74LVC1G125 (单通道)。 这些器件具有诸如 SN74LVCH125A 的 Ioff 保护、并且也像 HC125一样在高达5V 的电压下运行。 减少通道数在许多系统中是一项优势、因为您可以更轻松地放置/路由。

    如果您需要输出电压为3.3V 且输入电压为5V、并且有时 I/O 设置为高阻抗状态、并且不想添加上拉或下拉电阻器、则 SN74LVCH244A 是一个不错的选择。 如果您不担心 I/O 悬空、我建议改用 SN74LVC244A (无 H =无总线保持电路)。