This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102 VIH 规格 问题

Guru**** 2815185 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/721415/txs0102-vih-spec-question

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXS0101

您好、先生、

我是否可以知道 TXS0102数据表中下面红色框中的区别?

两列 VCCA=1.65V 至3.6V、VCCB =2.3V 至5.5V、但 VIH 最小值不同、

您能否帮助解释造成这种差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    我查看了 TXS0101数据表并进行比较、发现第一行应该是1.65V 至1.95V、其中 VIH 为 VCCI- 0.2V。
    我将记下这一点并要求更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    感谢您的回复、您能告诉我何时更新数据表中的备注?
    谢谢你

    Anne Wu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    在发布到 Web 之前、可能需要3-4周的时间才能完成、审查和批准更改。