This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:热性能信息

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/721838/sn74lvc125a-thermal-information

器件型号:SN74LVC125A

大家好、

请确认 SN74LVC125APWRG4的热性能信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    该器件的热值为:
    最大虚拟工作结温:T_j (max)= 150C (等于数据表第4页的 Tstg (max))
    环境工作温度范围:T_A =-40°C 至125°C (数据表第1、5、6页)
    结至环境热阻(更新值):R_J ü θJA = 128.8°C/W
    结至外壳热阻:R_R θ θJC = 57.2°C/W
    结至电路板热阻:R_R θ θJB = 70.7°C/W
    结至封装 ψ 的特性参数:Δ V_JT = 9.5°C/W
    结至电路板表征参数:ψ_JB°C/W

    本应用报告解释了上述每个规格的定义、如果您需要的话:
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    几年前、TI 改变了计算热规格的方法、使其更加准确、同时考虑了之前未能完美表示的芯片尺寸和材料的变化。 这就是您看到与数据表中的值相比、我提供的 R_J ü θJA 发生变化的原因。