This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G34:我能否将这个部件用作时钟缓冲器。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719195/sn74auc2g34-can-i-use-this-part-as-a-clock-buffer

器件型号:SN74AUC2G34

我需要一个时钟缓冲器来提供可切换的1.2V 或1.8V CMOS 输出摆幅。  我建议使用具有可切换电源的74AUC2G34来选择输出电平。  源时钟为1.8V CMOS、据我了解、2G34输入在此电平上具有过压容限。  但是、该器件未被描述为时钟缓冲器、但我想知道周期和相位抖动。  是否有可能提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能否获得有关此器件应用的更多信息?
    我想知道该部件将在哪个电源电压范围工作、工作的频率或频率范围以及边沿速率。
    我可以在几周内为您提供周期和相位抖动。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该应用正在驱动自定义 SOC 的参考时钟输入。 该24MHz 时钟是片上时钟生成的参考。
    此 SOC IO 可在1.8V 或1.2V 电压下运行、并将在两个电压电平下评估运行情况。
    芯片组在边沿速率上有点难以捉摸、但我正在寻找大约1ns 的东西。
    抖动规格为<=300ps 周期抖动、<=20ps rms 10K-2M。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能为电源提供容差吗?

    我们可以在标称电压(精确地在1.8V 和1.2V)下进行测试、但根据我的经验、大多数系统在电源上具有高达10%的裕度、并且在-10%的标记下性能可能会有显著差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源调节性能优于+/- 10%。  +-50mV 是一个很好的目标值、因此 VDD min ~= 1.15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在24MHz 频率下的不同电压下进行了测试。 这是我收集的数据。  我希望这是您所寻找的。

    谢谢!

    -Karan