This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:哪种参考设计适合我?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720608/lm567c-which-reference-design-suit-to-me

器件型号:LM567C

尊敬的所有人

   在 LM567C 数据表的第15~17页中有一些参考设计、但我找不到适合我的设计。  我想检测40KHz 载波。 您能向我展示一下参考设计吗?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图和详细设计指南、请参阅数据表第11.2.1节(第13 - 14页)。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane
    我无法理解、第11.2.1节是触摸音解码器。 在你看来,我用了一个部分,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的;只需将一个 LM567C 用于您的用例即可。

    此致、
    通道