This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34DCKR

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/721509/sn74aup1t34-sn74aup1t34dckr

器件型号:SN74AUP1T34

您好!

您能不能建议更正 TI IC # SN74AUP1T34DCKR 的顶部标记。

正如数据表显示  的标记:U2Q、我们收到的器件具有标记:U2E。

这对于我们的 QC 和生产团队来说很有帮助、因为他们可以正确识别部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vrunda、

    你是对的。 数据表中没有提到 DCK 器件的其他顶部标记。
    'e'是否可能模糊的'q'字母? 质量控制/技术人员是否在放大镜下进行了检查?

    我在下面找到了顶部标记查找工具、我看不到任何将 u2e 标记为顶部标记的器件。

    www.ti.com/.../partlookup.tsp