This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV126A:ESD 输入保护电路中的串联电阻值

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720636/sn74lv126a-series-resistor-value-in-the-esd-input-protection-circuit

器件型号:SN74LV126A
E2E 逻辑论坛成员好、
请问 ESD 输入保护电路中的串联电阻值是多少?
例如...
高级高速 CMOS (AHC)逻辑系列(SCAA034C)第2页。 图1.
谢谢、
亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasu-San、
    电阻为300欧姆。

    您正在尝试使用此器件实现哪些目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的快速回复!

    我们的客户希望了解输入电容器(Cin)和串联电阻对上升时间(TR)的影响。

    谢谢、

    亚苏