This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:多通道测试异常、而单通道测试正确

Guru**** 2568975 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720293/txb0104-multi-channel-test-is-abnormal-while-single-channel-test-is-correct

器件型号:TXB0104

尊敬的团队:

我们的客户发现、当每个通道都有输入信号时、TXB0104的某些通道中会出现错误。 我进行了一些测试、如下所示。 VCCA=OE=1.8V、VCCA=3.3V、输入信号 f=1kHz、放大器=1.8V 方波。

  1. A2B 单通道测试工作正常。 例如、当 A2-A4接地时、A1为输入、B1输出波形正确。 Attachment1是测试结果。 蓝色线是输入、黄色线是输出。  
  2. A2B 多通道测试异常。 当 in=a1=a2=a3=A4时、B1-B4都是异常的。 Attachment2是 B1和 B2的测试结果、而 B3波形接近 B2、B4波形接近 B1。
  3. 我根据测试2在 B1-B4和 VCCB 之间添加了65KΩ Ω 上拉电阻器、输出波形变为正确。
  4. 无论是单通道测试还是多通道测试、B2a 测试都是正确的。 (在 B2a 测试中、输入信号为 f=1KHz、amp=3.3V 方波、输出为 amp=1.8V 方波)
  5. 当 VCCA=Oe=1.2V、VCCB=3.3V.ICCA 为0.005uA、当 VI=GND 时、我测量了 ICCA 和 ICCB。 另一方面、当 VI=VCCA 时、ICCA 和 ICCB 都为20uA。 ICC 结果非常奇怪。

随员1:

随员2:

这是客户电路原理图。  

谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaopeng、

    感谢您提供原理图和范围。
    我将对此进行回顾、并在今天很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaopeng、

    请发送同时测量输入和输出的范围。 并测量另一个输出通道。

    TXB 端口之后的连接是什么?
    从原理图中可以看到有未连接的 IO 端口3和4、但是、第二个实验将输入连接到所有端口? 它是否由单源驱动?
    测量示波器上的 Vcca 和 Vccb 也有助于查看发生异常行为时 Vcca 和 Vccb 的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的回复。

    原理图是客户的应用设计、下面是我的测试图、TXB 输入连接到信号发生器、输出连接到数字示波 器、4通道输入由多通道测试中的同一信号发生器驱动。   

                        

    和 I 测得的 VCCA、VCCB、输入(A1-A4)、B1、B2、 B3、B4同时、结果附在下面。

    1)输入(蓝色)-VCCA (绿色)-VCCB (紫色)窗口时间= 100us

    2)输入(蓝色)-VCCA (绿色)-VCCB (紫色)窗口时间=20ns

    3) B1 (蓝色)-B2 (绿色)-B3 (紫色)窗口时间= 100us

    4) B1 (蓝色)-B2 (绿色)-B3 (紫色)窗口时间= 20ns

    5) B1 (蓝色)-B4 (紫色)窗口时间= 100us

      

    6)输入(蓝色) B1 (绿色)-B2 (紫色)窗口时间= 100us

    如果您想了解更多测试详细信息、请随时通过电子邮件与我联系。  我仍会在此处公布我们的讨论要点、供他人参考。当然、E2E 也可以。

    此致、

    文晓鹏

    电子邮件:xiaopeng-wen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Xiaopeng。
    将通过电子邮件与您合作、并在我们收到解决方案后将其发布在此处。