This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104是否适合在 SPI (3.3V 至5V)应用中使用?

Guru**** 2770825 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC8T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720651/txb0104-may-txb0104-suit-use-in-spi-3-3v-to-5v-application

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245SN74AVC4T774

你(们)好,先生  

TXB0104是否适合在 SPI 应用中使用?

TXB0104是否可以像附加文件那样进行并行连接?

e2e.ti.com/.../Level-shift.docx

              令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    TXB 适用于 SPI 通信、因为该器件本质上是自动双向的。
    为此、您还可以考虑使用 SN74AXC8T245或 SN74AVC4T774。

    在方框图中、如何控制每个 TXB 器件? 我担心 TXB1可能会由 TXB2或 TXB3的输出触发。 必须使用 MCU 来控制 OE 引脚。