This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:Vcc=3.3时的建议输出电流是多少?

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/719214/sn74lvc1g125-q1-what-is-the-recommend-output-current-at-vcc-3-3

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

你好

Vcc=3.3时的建议输出电流是多少?  

 SN74LVC1G125-Q1 。 SGES002C–2003年4月–2008年4月修订的数据表(pg3) 显示了 Vcc=3V 时的16mA 和24mA。  

数据表 首页指出"在3.3V 时、输出驱动为±24mA "。  

为了实现最大的可靠性/热性能/寿命、毫无疑问、较低的电流驱动是更好的目标。 但是,在20mA 或24mA 下运行会产生什么影响?  

似乎20mA 是合适的?  

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值表明、长时间使用50mA 时、您会开始看到不良影响。

    电气特性表明、最坏情况下24mA 的压降为0.7V、这会导致16.8mW 的功率耗散。 因此、DCK 封装中的热阻抗为252°C/W 时、结温将比环境温度高出大约4°C。

    因此、建议的工作条件可以无限期使用;我怀疑将电流降低到20mA 会产生任何明显的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    克莱明把它直接击中头部。 感谢 Clemens 的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。