This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74LVC2T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720542/lsf0102-lsf0102

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

芯片的传播延迟是多少? 下面是我的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LSF0102是一款无源转换器、这意味着它没有内部电流驱动能力。  上面的电路没有足够的信息来告诉我从输入到输出的信号延迟是多少、因为我看不到转换器"B"侧的寄生电容、 我也看不到转换器"A"侧的驱动器强度。

    我强烈建议您观看此视频系列、该视频详细介绍了这些器件: 了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    由于 LSF0102的每个通道仅包含一个采用"导通晶体管"配置的 n 通道 MOSFET、因此信号从 A1传递到 B1的时间很短、通常小于1ns。  但这并不能解释输出侧的完全上升时间、因为这将由该连接的 RC 时间常数控制。  上面的视频对此进行了详细说明。

    为了给您一个"镇流器"答案、假设 B1上的连接非常短(15pF)、我希望输入到输出低电平到高电平的延迟时间大约为15ns。 如果假定负载较大(50pF)、则时间将接近50ns。

    为了获得更快的信号、我建议切换到 SN74LVC2T45等有源转换器