This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:慢速压摆率输入信号

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720216/sn74lvc1t45-slow-slew-rate-input-signal

器件型号:SN74LVC1T45

您好!

我认为 scba004d 点是输入开路或慢速压摆率信号会导致振荡或发热、这会降低可靠性。 我的理解是否正确?

我认为、如果由于 Δ-Σ= 50uA、不发生振荡、SN74LVC1T45不会加热。

如果不满足数据表条件(包括输入转换上升或下降速率)、我认为 TI 无法保证该产品。 我想知道、如果没有振荡条件、不保证情况、器件可能会出现故障。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    缓慢的输入转换上升或下降速率会损坏器件。  当 CMOS 器件从导通状态切换到关断状态时、输入会超过阈值区域、导致 N 沟道和 P 沟道同时导通、从而在 VCC 和 GND 之间生成电流路径。 该电流浪涌可能会造成损坏、具体取决于输入处于阈值区域的时间长度。

    在下图中、电流跟随红色箭头、因为两个 FET 都导通、因此电流直接从 Vcc 流向 GND。 在输入较慢的情况下、该电流浪涌会持续很长时间并损坏器件。

    谢谢!

    -Karan