This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:只使用两个通道中的一个、如何设置未使用的通道

Guru**** 2569035 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720209/txb0102-only-using-one-of-the-two-channels-how-could-i-set-the-unused-channel

器件型号:TXB0102

 我的客户仅为其应用程序使用一个通道( port )。 如何设置未使用的端口( channel )? 悬空? 正在连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、
    对于 TXB0102 (以及 TXB 系列中的所有器件)、未使用的引脚可以是:

    (1)都接地
    (2)两个都保持悬空
    (3)一个接地、另一个悬空
    (4)每个都直接连接到其相应的电源(A1至 VCCA、B1至 VCCB)
    (5)一个连接到其适当的电源 V_CC (A/B)、另一个悬空