This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:CD4093规范

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720322/cd4093b-cd4093-specification

器件型号:CD4093B

HII、

我们来自印度。 我们已从您的 TI store 购买 CD4093BE。 之前我们使用 HEF4093BE。 但现在飞利浦部件已停产。因此,我们订购的产品相当于 CD4093的产品。 但同一部件在我们的系统中无法正常工作。  为什么会这样? 它只是一个与非门。 我们的产品是电子镇流器。

请以同样的方式为我们提供支持。

此致、

Pooja

印度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pooja、
    您为我提供了有关您的系统的零信息。 为了确定问题所在、我至少需要有关该器件使用的一些详细信息。 如果您能提供以下信息、我可以帮助您进行故障排除:

    (1)系统原理图
    *要发挥作用,必须包括与 IC、电缆、接头、连接器等的所有外部连接

    (2)输入/输出范围捕获
    *必须处于相同的范围内。 如果没有足够的通道可用、一个通道应保持在基准信号上、以便在以后匹配所有信号。
    *在器件中添加电源和接地信号也很有帮助。

    (3)预期行为
    *您正尝试使用该器件实现哪些目标? 对于逻辑门而言、这似乎是一个愚蠢的问题、但由于我们的器件成本低且内部结构相对简单、因此通常用于非标准应用、因此有必要这样做。

    在以上3项中、我可以查看申请并查看是否有任何问题。