This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么逻辑器件#39的器件型号具有 E4/G4后缀?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720395/faq-why-does-a-logic-device-s-part-number-have-an-e4-g4-suffix

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 质量和制造 >>当前常见问题解答

简而言之、标有 SN74xxG4和 SN74xx 的器件之间不存在差异。

从历史上看、G4和 E4后缀意味着器件的额定值为"绿色"或"无铅"。 然而、随着时间的推移、所有器件都已被推向这些新的"绿色环保"或"无铅"标准、但器件型号仍然可用、因此客户具有一致的可订购器件型号。

E4–预镀镍 PdAu

2004年6月,TI 将‘绿色'模压混合物定义为  :均质重量中的 Br 或 Sb < 0.1%

G4–指预镀‘绿色’塑封

要检查器件的"绿色环保"状态、您可以通过以下链接将器件型号输入搜索中:

材料成分搜索工具

有关 E4、G4后缀的定义、请参阅以下内容:

环境信息

TI 的环保解决方案

您还可以参阅器件可订购附录中的数据表末尾、以查看特定可订购器件的"Eco 计划"。

可订购产品附录中列出的每个器件的电气规格均与数据表中列出的电气规格相同。