This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/720069/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123

器件型号:SN74LVC1G123

大家好,

我需要  SN74LVC1G123的 PSpice 模型 ,只有 HSpice 或 IBIS 模型。

BR

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、
    此问题已在 以下位置得到解答:e2e.ti.com/.../711208

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将 HSpice 或 IBIS 模型转换为 pspice 模型? 如果是这样,您能帮助解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、
    不是、计划的 PSpice 模型正在"从头开始"构建、并且与现有模型没有连接。 我建议使用此组件进行原型设计、而不是仿真。